8536IB1905RU-03

Диагностический объект

Диагностический объект (0x6C, экземпляр 10-99)

Идентификатор атрибута Описание

1

Максимальный средний Iсреднекв.

2

Максимальный средний Iсреднекв., метка времени

3

Iсреднекв., фаза 1

4

Iсреднекв., фаза 2

5

Iсреднекв., фаза 3

6

Кол-во сигналов при тепловой перегрузке

7

Кол-во сигналов о заклинивании

8

Кол-во сигналов при низком токе

9

Кол-во сигналов при перегрузке по току

10

Кол-во срабатываний сигнала при разбалансе фаз тока

11

Кол-во сигналов при токе замыкания на землю

12

Кол-во сигналов при перегреве электродвигателя

13

Кол-во всех сигналов

14

Кол-во срабатываний защиты при тепловых перегрузках

15

Кол-во срабатываний защиты при заклинивании

16

Кол-срабатываний защиты от низкого тока

17

Кол-во срабатываний защиты при затяжном пуске

18

Кол-во срабатываний защиты при перегрузке по току

19

Кол-во срабатываний защиты при перегреве электродвигателя

20

Кол-во срабатываний защиты при остановке электродвигателя

21

Кол-во срабатываний защиты при перекосе фаз

22

Количество срабатываний защиты конфигурации фаз

23

Кол-во срабатываний защиты при токе замыкания на землю

24

Количество срабатываний защиты при обращении фазы тока

25

Кол-во срабатываний защиты при потере фазы тока

26

Кол-во всех срабатываний защиты

27

Журнал записей о срабатывании защиты 1

28

Журнал записей о срабатывании защиты 2

29

Журнал записей о срабатывании защиты 3

30

Журнал записей о срабатывании защиты 4

31

Журнал записей о срабатывании защиты 5

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.