8536IB1905KO-05

진단 객체

진단 객체(0x6C, 인스턴스 10–99)

특성 ID 설명

1

최대 평균 IRMS

2

최대 평균 IRMS 타임스탬프

3

IRMS 1상

4

IRMS 2상

5

IRMS 3상

6

열 과부하 경보 카운터

7

잼 경보 카운터

8

저전류 경보 카운터

9

과전류 경보 카운터

10

전류 위상 불균형 경보 카운터

11

접지 전류 경보 카운터

12

전동기 과열 경보 카운터

13

모든 경보 카운터

14

열 과부하 트립 카운터

15

잼 트립 카운터

16

저전류 트립 카운터

17

긴 시동 트립 카운터

18

과전류 트립 카운터

19

전동기 과열 트립 카운터

20

트립 정지 카운터

21

전류 위상 불균형 트립 카운터

22

단계 구성 트립 카운터

23

접지 전류 트립 카운터

24

위상 역상 트립 카운터

25

전류 위상 손실 트립 카운터

26

모든 트립 카운터

27

트립 레코드 레지스터 1

28

트립 레코드 레지스터 2

29

트립 레코드 레지스터 3

30

트립 레코드 레지스터 4

31

트립 레코드 레지스터 5

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.