Силовой интерфейсный модуль с вводами-выводами (управление)
Данный функциональный блок используется для контроля тока и управления внешним силовым устройством, таким как твердотельное реле, устройство плавного пуска или частотный преобразователь скорости.
Входы Modbus TCP - Силовой интерфейсный модуль (PIM) с вводами-выводами (управление)
|
Имя входа |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
|---|---|---|---|
|
Сбросить срабатывание защиты |
8501 |
3 |
1 |
|
Логический выход 1 |
8501 |
8 |
1 |
|
Логический выход 2 |
8501 |
9 |
1 |
Выходы Modbus TCP – PIM с вводом-выводом (управление)
|
Имя выхода |
Адрес |
Стартовый бит |
Размер (биты) |
|---|---|---|---|
|
Время до сброса при тепловой перегрузке |
450 |
0 |
16 |
|
Сообщение о срабатывании защиты 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Сообщение о срабатывании защиты 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Сообщение о сигнале защиты 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Сообщение о сигнале защиты 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Температура электродвигателя |
464 |
0 |
16 |
|
Средний Iсреднекв. |
500 |
0 |
32 |
|
Время до срабатывания защиты при тепловой перегрузке |
511 |
0 |
16 |
|
Готов |
3201 |
0 |
1 |
|
Остановлено |
3201 |
2 |
1 |
|
Сигнал |
3201 |
3 |
1 |
|
Статус логического входа 1 |
3201 |
4 |
1 |
|
Статус логического входа 2 |
3201 |
5 |
1 |
|
Нагрузка действует |
3201 |
8 |
1 |
|
Готово к сбросу |
3201 |
9 |
1 |
|
Статус логического выхода 1 |
3201 |
10 |
1 |
|
Статус логического выхода 2 |
3201 |
11 |
1 |
|
Запуск нагрузки |
3201 |
15 |
1 |
|
Вышестоящее напряжение присутствует 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Использованная термическая устойчивость электродвигателя |
9630 |
0 |
8 |