I/O’lu Güç Arayüzü (Kontrol) Modülü
Bu işlev bloğu, akımı izlemek ve solid-state relay, soft starter ya da değişken hızlı sürücü gibi bir harici güç aygıtını kontrol etmek için kullanılır.
Modbus TCP Girişleri—I/O'lu Güç Arayüzü (Kontrol) Modülü (PIM)
Giriş Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
---|---|---|---|
Açtırma Sıfırlama |
8501 |
3 |
1 |
Mantıksal Çıkış 1 |
8501 |
8 |
1 |
Mantıksal Çıkış 2 |
8501 |
9 |
1 |
Modbus TCP Çıkışları—I/O’lu PIM (Kontrol)
Çıkış Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
---|---|---|---|
Sıfırlama için Termik Aşırı Yük Zamanı |
450 |
0 |
16 |
Koruma Açtırması Mesajı 1 |
452 |
0 |
16 |
Koruma Açtırması Mesajı 2 |
453 |
0 |
16 |
Koruma Alarmı Mesajı 1 |
461 |
0 |
16 |
Koruma Alarmı Mesajı 2 |
462 |
0 |
16 |
Motor Sıcaklığı |
464 |
0 |
16 |
IRMS Ortalama |
500 |
0 |
32 |
Açtırma için Termik Aşırı Yük Zamanı |
511 |
0 |
16 |
Hazır |
3201 |
0 |
1 |
Tripped |
3201 |
2 |
1 |
Alarm |
3201 |
3 |
1 |
Mantıksal Giriş 1 Durumu |
3201 |
4 |
1 |
Mantıksal Giriş 2 Durumu |
3201 |
5 |
1 |
Yükleme Çalışıyor |
3201 |
8 |
1 |
Sıfırlama için Hazır |
3201 |
9 |
1 |
Mantıksal Çıkış 1 Durumu |
3201 |
10 |
1 |
Mantıksal Çıkış 2 Durumu |
3201 |
11 |
1 |
Yükleme Başlıyor |
3201 |
15 |
1 |
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1 |
3202 |
12 |
1 |
Kullanılan Motor Termal Kapasitesi |
9630 |
0 |
8 |