Connessione IPv4 OMT
Utilizzare questa procedura per collegare TeSys island con lo strumento Funzionamento e manutenzione (OMT) dopo che l'TeSys island è stata fisicamente installata e accesa. Se TeSys island è impostato su DHCP (impostazione predefinita), l'OMT può collegarsi direttamente al bus coupler mediante l'indirizzo IPv4 predefinito.
Per eseguire questa procedura, l'TeSys island deve trovarsi sulla rete ed essere in grado di comunicare con l'OMT mediante una connessione wireless o cablata.
Connessione a TeSys island con l'OMT mediante IPv4
Passaggio |
Azione |
---|---|
1 |
Verificare che il PC sia collegato alla stessa rete del bus coupler mediante una connessione wireless o cablata. |
2 |
Configurare il PC con l'indirizzo IP IPv4 IP di 10.10.0.2 e la maschera di sottorete di 255.0.0.0. |
3 |
Immettere l'indirizzo (formato: https://10.10.0.1) del bus coupler nel browser Web del tablet per accedere all'OMT in esecuzione sul bus coupler. NOTA: I browser consigliati sono
Chrome o Safari.
|
4 |
Se viene visualizzata la pagina "La tua connessione non è privata":
|
5 |
Accedere utilizzando il nome utente e la password predefiniti admin, schneider18) e fare clic su Login. |
6 |
Viene visualizzata la finestra Modifica password. Impostare una password sicura e registrarla prima di proseguire. In caso di dimenticanza della password, occorrerà un reset delle impostazioni di fabbrica per accedere nuovamente all'OMT. L'utente ha effettuato l'accesso all'OMT ed è collegato a TeSys island . |