DOCA0270IT-01

Precauzioni per il cablaggio

Leggere e comprendere le precauzioni seguenti prima di eseguire qualsiasi procedura indicata in questa guida.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Le operazioni di installazione e di manutenzione di questa apparecchiatura devono essere effettuate solo da personale qualificato.
  • Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti di alimentazione prima di qualsiasi intervento sull'apparecchiatura o all'interno di essa.
  • Utilizzare esclusivamente la tensione specificata quando si utilizza questa apparecchiatura ed eventuali prodotti associati.
  • Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Utilizzare interblocchi adeguati qualora siano presenti pericoli per il personale e/o l'apparecchiatura.
  • I circuiti delle linee elettriche devono essere cablati e protetti conformemente ai requisiti normativi locali e nazionali.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro secondo i requisiti normativi locali e nazionali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
Incendio
  • Utilizzare solo i calibri dei cavi specificati con l'apparecchiatura e attenersi ai requisiti specificati per la terminazione dei cavi.
  • Serrare i collegamenti elettrici ai valori di coppia specificati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVERTIMENTO
Funzionamento accidentale dell'apparecchio
  • Utilizzare un cavo schermato per tutto il cablaggio di comunicazione e ove specificato.
  • Posare sempre il cablaggio di comunicazione e il cablaggio di alimentazione separatamente.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?