DOCA0270IT-01

Interferenza elettromagnetica

Le funzioni di protezione e monitoraggio dell'energia dei dispositivi del modulo TeSys island si basano su sensori di corrente. Per ridurre il rischio di interferenza elettromagnetica tra due dispositivi adiacenti, si consiglia di seguire una delle regole di installazione seguenti se il rapporto tra le impostazioni FLA dei due dispositivi adiacenti è >100:1.

  • Opzione 1: utilizzando il software, riorganizzare l'ordine degli avatars sull'TeSys island in modo che non siano presenti dispositivi adiacenti con rapporti FLA >100:1

  • Opzione 2: lasciare 30 mm di spazio tra i due dispositivi adiacenti.

La figura seguente illustra l'opzione 2.

Evitare l'interferenza elettromagnetica, Opzione 2

Legenda

A

Un modulo TeSys island con un'impostazione FLA di 0,6 A

B

Spazio consigliato di 30 mm tra due dispositivi adiacenti con un rapporto FLA >100:1

C

Un modulo TeSys island contiguo con un FLA di 65 A (>0,6 A ×100)

Inoltre:

  1. Mantenere una distanza minima di 30 cm tra l'TeSys island e le origini dei campi magnetici molto elevati da 50/60 Hz, come ad esempio i sistemi bus trifase.

  2. I moduli di TeSys island sono dotati di una protezione da scariche elettrostatiche (ESD) integrata. Scaricare la potenziale carica elettrostatica del corpo nella messa a terra dell'apparecchio prima di movimentare o installare un modulo per ridurre il rischio di danni da ESD.

  3. Tenere i dispositivi di comunicazione mobile ad almeno 20 cm di distanza da TeSys island per ridurre la probabilità di interferenza con l'TeSys island .

  4. L'integrazione dei dispositivi di comunicazione radio nello stesso pannello o in un pannello nelle vicinanze richiede precauzioni specifiche relative alla potenza di trasmissione e alla posizione dell'antenna. Per ulteriori informazioni, contattare un rappresentante Schneider Electric.

  5. TeSys island è un dispositivo di classe A desinato all'uso in un ambiente A (ai sensi delle norme FCC, titolo 47, parte 15, capitolo B). L'uso di TeSys island in un ambiente B può causare interferenze radio che necessitano di metodi di contenimento aggiuntivi.

  6. Per ulteriori informazioni sulle pratiche di installazione EMC, consultare la Guida di installazione elettrica di Schneider Electric, EIGED306001, oppure contattare un rappresentante Schneider Electric.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.