DOCA0270IT-01

Monitoraggio energia

La finestra Tempo d'uso contiene grafici sull'energia accumulata durante il periodo di tempo in cui ciascun canale è abilitato. I canali possono essere abilitati o disabilitati dalla finestra di configurazione Tempo d'uso nell'OMT o mediante il PLC. I quattro canali sono indipendenti gli uni dagli altri. La finestra di configurazione Tempo d'uso nell'OMT consente anche di preimpostare i dati di energia in questi grafici.

Monitoraggio energia sistema

Tempo d'uso

Per accedere alle impostazioni nella finestra Tempo d'uso per l'avatar:

  1. Fare clic sul simbolo della ruota nell'angolo in alto a destra per visualizzare le impostazioni.

  2. Modificare i valori e fare clic su Imposta.

  3. Chiudere la finestra.

Energia attiva e reattiva

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?