DOCA0270ES-01

Registros del sistema

TeSys island mantiene dos archivos de registro:

  • registro de eventos del sistema relacionado con el funcionamiento normal del sistema

  • registro de auditoría relacionado con la seguridad

Los eventos múltiples que ocurren simultáneamente (por ejemplo, las alarmas que se borran al mismo tiempo cuando se desconecta la carga) se registran como eventos individuales. No hay ninguna restricción o preferencia respecto al orden en el que se registran eventos simultáneos múltiples.

Para ver los registros del sistema:

  1. Haga clic en el panel Administración de usuarios .

  2. Amplíe la ventana Registros del sistema .

Puede descargar la versión actual del registro de eventos o del registro de auditoría.

  • El registro de eventos es un archivo.csv que contiene los eventos que se utiliza para depurar.

  • El registro de auditoría es una función de ciberseguridad que muestra las acciones relacionadas con los inicios de sesión de los usuarios, el acceso de los usuarios al modo forzado y las descargas por parte de los usuarios de los nuevos archivos de contexto. Registra cualquier evento relacionado con la seguridad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?