DOCA0272TR-00

DP_Control_Motor_Two_Speeds_SS_C1/2 (PROFIBUS DP)

Aşağıdaki tablolarda, işlev grubu arayüzünün parametreleri hakkında bilgi verilmektedir.

Girişler

Giriş

Veri Türü

Açıklama

Değişken Kategorisi

i_xEnable

BOOL

İşlev bloğu işlemesini etkinleştirir. Döngüsel veri, donanım IO arayüzüne okunur/yazılır.

İşlev bloğu kontrolü

i_xRunFwdLow

BOOL

Bu giriş DOĞRU olarak ayarlandıysa, motor ileri yönde düşük hızla çalışmaya başlar.

Döngüsel veri

i_xRunFwdHigh

BOOL

Bu giriş DOĞRU olarak ayarlandıysa, motor ileri yönde yüksek hızla çalışmaya başlar.

Döngüsel veri

i_xTripReset

BOOL

Bu giriş DOĞRU olarak ayarlandıysa, açtırma sıfırlama koşulları karşılanan tespit edilmiş açtırmalar, bu avatar için sıfırlanacaktır.

Döngüsel veri

i_xAcyclicBusy

BOOL

Başka bir işlev bloğunun döngüsel olmayan iletişimi etkinse döngüsel olmayan çalışmayı engellemek için kullanılabilir.

İşlev bloğu kontrolü

i_xExecute

BOOL

Yükselen kenarda döngüsel olmayan bir istek başlatır.

İşlev bloğu kontrolü

i_hwStartAddress

Değişken

Döngüsel okuma iletişimini gerçekleştirebilmek için ilgili avatarın döngüsel giriş adresi aralığının ilk adresine karşılık gelmelidir.

İletişim parametresi

In/Out

InOut

Veri Türü

Açıklama

Değişken Kategorisi

iq_hwQWAddress

WORD

Döngüsel yazma iletişimini gerçekleştirebilmek için ilgili avatarın çıkış adresine karşılık gelmelidir.

İletişim parametresi

Çıkışlar

Çıkış

Veri Türü

Açıklama

Değişken Kategorisi

q_xActive

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa, Avatar işlev bloğu etkindir ya da döngüsel olmayan bir istek meşguldür.

İşlev bloğu durumu

q_xError

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa, Avatar işlev çalışması sırasında tespit edilen bir hata oluşmuştur. Tespit edilen hata hakkında ayrıntılı bilgi almak için Error ID’si değerine bakın.

İşlev bloğu durumu

q_dwErrorID

DWORD

Error ID, oluşan tespit edilen hata hakkında ayrıntılı bilgi verir. Olası değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İşlev bloğu durumu

q_dwAcyclicStatus

DWORD

Döngüsel olmayan durum, döngüsel olmayan haberleşme bağlantısı iletişimi hakkında, tespit edilen hata bilgileri dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi verir. Durum değerleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için bkz. İşlev Bloğu Kütüphanesi.

İşlev bloğu durumu

q_xAcyclicBusy

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa, bir döngüsel istek hala meşguldür.

İşlev bloğu durumu

q_xReady

BOOL

İşlev bloğu bir Yürüt komutu almaya hazır olduğunda DOĞRU değeri verir.

Döngüsel veri

q_xUpstrVPres1

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar, bu avatardaki birinci starter/güç aygıtı için yukarı akış ana gücünün var olduğunu tespit etmiştir.

Döngüsel veri

q_xUpstrVPres2

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar, bu avatardaki ikinci starter/güç aygıtı için yukarı akış ana gücünün var olduğunu tespit etmiştir.

Döngüsel veri

q_xRunFwdLow

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa motor düşük hızla çalışmaktadır. Bu çıkış YANLIŞ olarak ayarlandıysa motor durmuştur ya da motor yüksek hızla çalışmaktadır.

Döngüsel veri

q_xRunFwdHigh

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa motor yüksek hızla çalışmaktadır. Bu çıkış YANLIŞ olarak ayarlandıysa motor durmuştur ya da motor düşük hızla çalışmaktadır.

Döngüsel veri

q_xLoadStart

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa motor başlama aşamasındadır.

Döngüsel veri

q_xLoadRun

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa bir Çalıştırma ya da Kapatma komutu yürütülmüştür ve kutuplarda akım geçmektedir (motor çalıştırmaya eşdeğer ama aynı zamanda motorsuz avatarlar için).

Döngüsel veri

q_xAlarm

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar tarafından bir koruma alarmı tespit edilmiştir.

Döngüsel veri

q_xTripped

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar tarafından bir koruma açtırması etkinliği tespit edilmiştir.

Döngüsel veri

q_xReadyToReset

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar açtırma sıfırlaması koşullarını karşılamaktadır ve bir Açtırma Sıfırlama komutu ile sıfırlanabilir.

Döngüsel veri

q_xAssetAlarm

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa bir güç aygıtı ya da avatardaki SIL* Starter’i beklenen dayanıklılığın (avatar parametresi başına) %90’ına ulaşmış ya da bu değeri aşmıştır

Döngüsel veri

q_udiIRMSAvg

UDINT

En güncel faz akımı Irms değerlerinin ortalamasını gösterir. (Birim: A).

Döngüsel veri

q_udtControl

UDT_Control

Bu, Kontrol avatarları için alarm ve açtırma mesajları ve avatar ile ilgili bakım bilgileri içeren döngüsel olmayan durum verisi yapısıdır. Bu UDT'nin yapısı hakkında ayrıntılı bilgi almak için bkz. UDT_Control. UDT’nin hangi üyelerinin bu avatar tarafından desteklendiğini genel olarak görmek için bkz. UDT_Control’ün Desteklenen Üyeleri.

Döngüsel olmayan veri

ConstTeSysIsland’dan durum ve hata kodları

Üye adı

İşlev bloğu tarafından kullanılır

Cdw_ErrNoMsg

Evet

Cdw_ErrInternal

Evet

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Evet

Cdw_ErrInvalidHwid

Hayır

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

Hayır

Cdw_ErrReadCycIn

Evet

Cdw_ErrReadAcycData1

Evet

Cdw_ErrReadAcycData2

Hayır

Cdw_ErrWriteAcycData

Hayır

Cdw_StsReadAcycData1Compl

Evet

Cdw_StsReadAcycData2Compl

Hayır

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

Hayır

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?