DOCA0272TR-00

Güç Arayüzü – I/O’lu (kontrol)

İşlev bloğu profili

İşlev bloğu türü

Avatar Kontrol işlev bloğu.

Veri erişimi türü

Döngüsel (okuma/yazma) ve döngüsel olmayan (okuma).

Kullanım amacı

Yük Avatarı “Güç Arayüzü – I/O’lu”.

İşlev

I/O’lu Güç Arayüzü işlev bloğu, akımı izlemek ve solid-state röle, soft starter ya da değişken hızlı sürücü gibi harici bir güç aygıtını kontrol etmek için kullanılır.

Aşağıdaki bölümlerde, bu avatarın PROFINET IO ve PROFIBUS DP işlev bloklarının arayüzü ve parametrelerin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?