DP_SystemWriteCmds (PROFIBUS DP)
Aşağıdaki tablolarda, işlev grubu arayüzünün parametreleri hakkında bilgi verilmektedir.
Girişler
Giriş |
Veri Türü |
Açıklama |
Değişken Kategorisi |
---|---|---|---|
i_xEnable |
BOOL |
İşlev bloğu işlemesini etkinleştirir. Döngüsel veri, donanım IO arayüzüne okunur/yazılır. |
İşlev bloğu kontrolü |
i_xAcyclicBusy |
BOOL |
Başka bir işlev bloğunun döngüsel olmayan iletişimi etkinse döngüsel olmayan çalışmayı engellemek için kullanılabilir. |
İşlev bloğu kontrolü |
i_xExecute |
BOOL |
Yükselen kenarda döngüsel olmayan bir istek başlatır. |
İşlev bloğu kontrolü |
i_uiNoConfAvatar |
UINT |
Yazılması gereken veri uzunluğunu tanımlamak için yapılandırılan avatarların sayısını parametrelendirmek için kullanılır. Minimum değer 0 (yalnızca Haberleşme Modülü) ve maksimum değer 20’dir. |
İşlev bloğu kontrolü |
i_udtAcyclicWriteCmds |
UDT_SystemWriteCmds |
Bu, sistem ve tüm avatarların sıfırlama komutlarını ve enerji verilerini içeren döngüsel olmayan sistem yazma verilerinin yapısıdır. Bkz. UDT_SystemWriteCmds. |
Döngüsel olmayan veri |
i_hwStartAddress |
Değişken |
Döngüsel olmayan yazma iletişimini gerçekleştirebilmek için ilgili avatarın I adresinin ilk adresine karşılık gelmelidir. |
İletişim parametresi |
Çıkışlar
Çıkış |
Veri Türü |
Açıklama |
Değişken Kategorisi |
---|---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa, Avatar işlev bloğu etkindir ya da döngüsel olmayan bir istek meşguldür. |
İşlev bloğu durumu |
q_xError |
BOOL |
Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa, Avatar işlev çalışması sırasında tespit edilen bir hata oluşmuştur. Tespit edilen hata hakkında ayrıntılı bilgi almak için Error ID’si değerine bakın. |
İşlev bloğu durumu |
q_dwErrorID |
DWORD |
Error ID, oluşan tespit edilen hata hakkında ayrıntılı bilgi verir. Olası değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. |
İşlev bloğu durumu |
q_dwAcyclicStatus |
DWORD |
Döngüsel olmayan durum, döngüsel olmayan haberleşme bağlantısı iletişimi hakkında, tespit edilen hata bilgileri dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi verir. Durum değerleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için bkz. İşlev Bloğu Kütüphanesi. |
İşlev bloğu durumu |
q_xAcyclicBusy |
BOOL |
Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa, bir döngüsel istek hala meşguldür. |
İşlev bloğu durumu |
ConstTeSysIsland’dan durum ve hata kodları
Üye adı |
İşlev bloğu tarafından kullanılır |
---|---|
Cdw_ErrNoMsg |
Evet |
Cdw_ErrInternal |
Evet |
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
Evet |
Cdw_ErrInvalidHwid |
Hayır |
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
Evet |
Cdw_ErrReadCycIn |
Hayır |
Cdw_ErrReadAcycData1 |
Hayır |
Cdw_ErrReadAcycData2 |
Hayır |
Cdw_ErrWriteAcycData |
Evet |
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
Hayır |
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
Hayır |
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
Evet |