DOCA0272TR-00

Y/Ü Motor, Tek Yönlü

İşlev bloğu profili

İşlev bloğu türü

Avatar Kontrol işlev bloğu.

Veri erişimi türü

Döngüsel (okuma/yazma) ve döngüsel olmayan (okuma).

Kullanım amacı

Yük avatarı “Y/Ü Motor, Tek Yönlü”.

İşlev

Tek Yönlü Y/Ü Motor işlev bloğu, bir yıldız/üçgen motoru tek yönde yönetmek için kullanılır.

Aşağıdaki bölümlerde, bu avatarın PROFINET IO ve PROFIBUS DP işlev bloklarının arayüzü ve parametrelerin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?