UDT_Diagnostic
Diagnostic UDT, bir avatarın Irms, alarm ve açtırma bilgileri gibi döngüsel olmayan tanılama verilerini aktarmak için kullanılır. PROFINET IO ve PROFIBUS DP genel tanılama avatarı işlev bloklarının arayüzleri, parametre olarak bu UDT’yi içerir.
Öğeler
Öğe |
Veri Türü |
Açıklama |
---|---|---|
MaxAvgIRMS |
UDINT |
Maksimum ortalama Irms akım değeri. |
MaxAvgIRMSTImeStamp |
DTL |
Irms akımının maksimum ortalama değerinin kaydedilme tarihi ve saati. |
IRMSPhase1 |
UDINT |
Faz L1 Irms değeri. (Birim: mA). |
IRMSPhase2 |
UDINT |
Faz L2 Irms değeri. (Birim: mA). |
IRMSPhase3 |
UDINT |
Faz L3 Irms değeri. (Birim: mA). |
AlarmCnt |
STRUCT |
Alarm sayaçları. Bkz. Struct AlarmCnt. |
TripCnt |
STRUCT |
Açtırma sayaçları. Bkz. Struct TripCnt. |
TripRecReg1 |
STRUCT |
Bir açtırma olayı için Kayıt 1. Bkz. Struct TripRecRegX. |
TripRecReg2 |
STRUCT |
Bir açtırma olayı için Kayıt 2. Bkz. Struct TripRecRegX. |
TripRecReg3 |
STRUCT |
Bir açtırma olayı için Kayıt 3. Bkz. Struct TripRecRegX. |
TripRecReg4 |
STRUCT |
Bir açtırma olayı için Kayıt 4. Bkz. Struct TripRecRegX. |
TripRecReg5 |
STRUCT |
Bir açtırma olayı için Kayıt 5. Bkz. Struct TripRecRegX. |
Struct AlarmCnt
Öğe |
Veri Türü |
Açıklama |
---|---|---|
ThermOverload |
UInt |
Termik aşırı yük koruması ile ilgili bilgilendirmelerin sayacı. |
Sıkışma |
UInt |
Sıkışma koruması ile ilgili bilgilendirmelerin sayacı. |
Düşük Akım |
UInt |
Düşük akım koruması ile ilgili bilgilendirmelerin sayacı. |
Aşırı Akım |
UInt |
Yüksek akım koruması ile ilgili bilgilendirmelerin sayacı. |
IPhaseUnbal |
UInt |
Faz dengesizliği koruması ile ilgili bilgilendirmelerin sayacı. |
GroundCurrent |
UInt |
Toprak akımı koruması ile ilgili bilgilendirmelerin sayacı. |
Aşırı Isınma |
UInt |
Motor aşırı ısınma olaylarının sayacı. |
AllAlarms |
UInt |
Korumalar ile ilgili bilgilendirmelerin sayacı. |
Struct TripCnt
Öğe |
Veri Türü |
Açıklama |
---|---|---|
ThermOverload |
UInt |
Termik aşırı yük koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
Sıkışma |
UInt |
Sıkışma koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
Düşük Akım |
UInt |
Yüksek akım koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
LongStart |
UInt |
Uzun başlatma koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
Aşırı Akım |
UInt |
Aşırı akım koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
Aşırı Isınma |
UInt |
Motor aşırı ısınma açtırması olaylarının sayacı. |
Duraksama |
UInt |
Duraksama koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
IPhaseUnbal |
UInt |
Faz dengesizliği koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
PhaseConfT |
UInt |
Faz konfigürasyonu koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
GroundCurrent |
UInt |
Toprak akımı koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
PhaseReversal |
UInt |
Faz tersine çevirme koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
CurrentPhaseLoss |
UInt |
Faz kaybı koruması ile ilgili açtırmaların sayacı. |
AllTrips |
UInt |
Korumalarla ilgili açtırmaların sayacı. |
Struct TripRecRegX
Öğe |
Veri Türü |
Açıklama |
---|---|---|
DTL |
DTL |
TIA zaman etiketi biçimi |
TTTT |
WORD |
Açtırma olayı belirteci 0000—Tespit Edilen Olay Yok 0001—Termik Aşırı Yük 0002—Motor Aşırı Isınması 0003—Sıkışma 0004—Düşük Akım 0005—Uzun Başlatma 0006—Aşırı Akım 0007—Duraksama 0008—Topraklama Akımı 0009—Geçerli Faz Tersine Çevirme 0010—Faz Konfigürasyonu 0011—Geçerli Faz Dengesizliği 0012—Geçerli Faz Kaybı |