UDT_SystemEnergy1
SystemEnergy1 UDT, Sistem avatarının döngüsel olmayan voltaj enerjisi verilerinin aktarılması için kullanılır. PN_SystemEnergy ve DP_SystemEnergy işlev bloklarının arayüzü parametre olarak bu UDT’yi içerir.
Öğeler
Öğe |
Veri Türü |
Açıklama |
---|---|---|
VrmsAverg |
UINT |
Üç fazda ortalama Vrms voltajı. (Birim: V) |
VrmsMaxAvg |
UINT |
Bu kayıt, avatarın kullanım ömrü boyunca ölçtüğü maksimum voltajı gösterir. (Birim: V) |
VtimeMaxAvg |
DTL |
Maksimum ortalama zaman etiketi. |
VrmsPhase1 |
UINT |
L1 ve nötr arasında ortalama Vrms voltajı. (Birim: V) |
VrmsPhase2 |
UINT |
L2 ve nötr arasında ortalama Vrms voltajı. (Birim: V) |
VrmsPhase3 |
UINT |
L3 ve nötr arasında ortalama Vrms voltajı. (Birim: V) |
VrmsL1L2 |
UINT |
L1 ve L2 arasında ortalama Vrms voltajı. (Birim: V) |
VrmsL2L3 |
UINT |
L2 ve L3 arasında ortalama Vrms voltajı. (Birim: V) |
VrmsL3L1 |
UINT |
L3 ve L1 arasında ortalama Vrms voltajı. (Birim: V) |
VUnbalPerc |
USINT |
Yüzde (%) cinsinden dengesizlik voltajı. |
VUnbalMax |
USINT |
Yüzde (%) cinsinden maksimum dengesizlik voltajı. |
VtimeUnbalMax |
DTL |
Maksimum dengesizlik voltajının tarihi ve saati. |
PhaseSequ |
Bayt |
Faz sırası (ABC veya ACB). |
Frekans |
USINT |
Ana güç voltaj frekansı (faz 1’de ölçülen hat frekansı). (Birim: Hz) |
VDipRecordReg1 |
STRUCT |
Voltaj Düşmesi kaydı 1 Bkz. Struct VDipRecordRegX. |
VDipRecordReg2 |
STRUCT |
Voltaj Düşmesi kaydı 2 Bkz. Struct VDipRecordRegX. |
VDipRecordReg3 |
STRUCT |
Voltaj Düşmesi kaydı 3 Bkz. Struct VDipRecordRegX. |
VDipRecordReg4 |
STRUCT |
Voltaj Düşmesi kaydı 4 Bkz. Struct VDipRecordRegX. |
VDipRecordReg5 |
STRUCT |
Voltaj Düşmesi kaydı 5 Bkz. Struct VDipRecordRegX. |
VDipCnt |
UINT |
Voltaj düşmesi sayacı değeri. |
Struct VDipRecordRegX
Öğe |
Veri Türü |
Açıklama |
---|---|---|
uiMagnitude |
UINT |
Voltaj kaydının büyüklüğü. |
dtlStartDate |
DTL |
Voltaj kaydının başlangıç zaman etiketi. |
dtlStopDate |
DTL |
Voltaj kaydının bitiş zaman etiketi. |