DOCA0272TR-00

Aygıt Varlık Yönetimi İşlev Blokları

Varlık Yönetimi Verileri, Sistem avatarının ve ayrı ayrı Aygıt, Yük ve Uygulama avatarlarının verilerini tamamlar. Island aygıtlarının Varlık Yönetimi Verilerine, Aygıt Varlık Yönetimi işlev bloklarından ulaşılabilir. Her aygıt türü için ayrı bir işlev bloğu oluşturulmuştur. Starterler ve SIL* Starterler, Dijital ve Analog I/O modülleri gibi, ortak bir uygulamayı paylaşırlar. Bu işlev blokları, “DP_Devices” ve “PN_Devices” klasörlerinde bulunabilir. İşlev bloklarının, Varlık Yönetimi verilerinin alındığı her aygıt için örneklendirilmesi gerekir.

Aygıt Varlık Yönetimi işlev blokları yalnızca döngüsel olmayan okuma isteklerini kullanır.

NOT: TeSys™ island’ın aygıtları, hem PROFINET IO hem de PROFIBUS DP’de TeSys™ island haberleşme aygıtında 101 numaradan başlayan slotlarda gösterilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?