DOCA0272TR-00

SIL Arayüzü Modülü, Varlık Yönetimi

NOT: IEC 61508 standardına göre Safety Integrity Level (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi).

İşlev bloğu profili

İşlev bloğu türü

Aygıt işlev bloğu.

Veri erişimi türü

Döngüsel olmayan (okuma).

Kullanım amacı

SIL Arayüzü Modülü aygıtları.

İşlev

SIL Arayüzü Modülü, Varlık Yönetimi işlev bloğu, belirtilen aygıtın döngüsel olmayan varlık yönetimi verilerinin durumunu verir.

Aşağıdaki bölümlerde, bu aygıtın PROFINET IO ve PROFIBUS DP işlev bloklarının arayüzü ve parametrelerin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?