DOCA0272TR-00

UDT’ler

Anlaşılır verilere (örneğin bir avatarın enerji verileri) yapılandırılmış erişim sağlamak için Siemens TIA Portal’da Kullanıcı Tanımlı Türler (User Defined Types - UDT’ler) oluşturulmuştur. UDT’lerin bazıları, işlev bloğu arayüzünde kullanılırken bazıları sadece işlev bloğunun dahili kullanımı içindir. Tüm gerekli UDT’lerin tanımları, Siemens TIA Portal için TeSys™ island IEC 61131-3 kütüphanesinde yer almaktadır.

Bazı UDT’ler, verilerin daha ileri yapılandırılması (örneğin bir bit alanındaki ayrı ayrı bitler) için yapılandırılmış alt türler de kullanır.

Bundan sonraki bölümlerde, kütüphanede bulunan tüm UDT’lerin içerikleri ve ilgili durumlarda alt yapıları verilmektedir.

NOT: TIA Portal projenize işlev bloklarını içe aktarırken yalnızca uygulamanız için gerekli olan işlev bloklarını almanız gerekmektedir. TIA Portal da işlev bloklarının gerektirdiği UDT tanımlarını otomatik olarak içe aktarır. İşlev bloğu kütüphanesini yeni bir sürüme güncellerken en son işlev bloğu sürümleriyle birlikte kullanılan UDT’lerin en yeni tanımlarını da içe aktarmanız gerekmektedir.
NOT: Bu belgede açıklanan UDT tanımlarını değiştirmeyin. Aksi takdirde işlev blokları düzgün çalışmayacaktır.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?