DOCA0272TR-00

UDT_ProductData

ProductData UDT’si, avatarın ürün verilerini tek bağdaşık bir değişken olarak sağlamak için kullanılır. PROFINET IO ve PROFIBUS DP Sistem Varlık Yönetimi ve Aygıt Varlık Yönetimi avatar işlev blokları bu UDT’yi bir parametre olarak kullanır.

Öğeler

Öğe

Veri Türü

Açıklama

VendorName

STRING[20]

Satıcı adı.

ProductCode

STRING[32]

Satıcıya özgü ürün kodu.

MajorMinorRev

STRING[7]

Uygulama yazılımının xxx.yyy formatında revizyon numarası.

VendorURL

STRING[64]

Satıcı URL’si.

ProductName

STRING[32]

Ürün adı.

ModelName

STRING[20]

Model adı.

SerialNumber

STRING[20]

Modülün seri numarası.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?