DOCA0272TR-00

Entegrasyon Prosedürü

Ön Gereklilikler

Entegrasyon prosedürü, aşağıdakileri yapmış olduğunuzu varsayar:

  • SoMove yazılımını kullanarak, bir TeSys island aygıtını, ilgili fieldbus (haberleşme bağlantısı) parametrelerini de dâhil ederek, TeSys island – Sistem, Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu ’na göre ayarladığınızı

    NOT:
    • PROFINET için aygıtın IPv4 adresini (hem terminal hem de Fieldbus noktaları için geçerlidir) belirleyin ve daha sonra island’ı konfigüre edin.

    • PROFIBUS için konfigürasyonun terminal bağlantı noktası için bir IPv4 adresi oluşturun ve daha sonra PROFIBUS ağında bir adres oluşturmak için DTM’de bir PROFIBUS Node ID’si (PROFIBUS Düşüm Kimliği) ayarlayın.

  • Siemens TIA Portal’ı Yükleme‘da açıklandığı gibi Siemens TIA Portal yazılımını ve TIA Portal Openness'ın uygun sürümünü burada açıklandığı gibi yüklediğinizi

  • Bir PLC’yi belirlenen haberleşme sistemi için bir haberleşme kontrol aygıtı olarak kullanarak Siemens TIA Portal’da bir proje hazırladığınızı (bu belgede anlatılmamaktadır)

  • TeSys island’ın aygıt açıklama dosyalarını ve ilgili işlev bloğu kütüphanesini TIA Portal’a aktardığınızı (açıklamalar için bkz. Aygıt Açıklama Dosyalarını Yükleme ve İşlev Bloğu Kütüphanesini Entegre Etme

Örnek Ögeler

Bu örnekte kullanılan TeSys island konfigürasyonu, alttaki şekilde gösterildiği gibi aşağıdakileri içerir.

  • Dijital I/O avatarı

  • İki Yönlü Motor avatarı

Avatar Görünümü

NOT: Burada açıklanan işlemler, bir Siemens SIMATIC S7-1200 CPU ve haberleşme sistemi olarak PROFINET IO’nun kullanıldığı bir projeye yöneliktir. Bir SIMATIC S7-1500 CPU ya da haberleşme sistemi olarak PROFIBUS DP kullanıldığında temel adımlar aynı kalır. PROFIBUS DP’nin kullanılmasıyla ilgili önemli farklar PROFIBUS DP ve PROFINET IO Arasındaki Farklar konusunda verilmektedir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?