DOCA0272TR-00

Avatarlar için İşlev Bloğu Kopyaları Oluşturma

Siemens TIA Portal’ı için TeSys island kütüphanesinde, Siemens CPU ile avatarları kontrol etmek ve durum bilgisini görüntülemek için çok sayıda proxy işlev bloğunun yanı sıra kullanıcı tanımlı veri türleri (User Defined Datatypes - UDT) yer alır. İşlev bloklarının, TeSys island kütüphanesinden projeye aktarılması gerekir. İşlev blokları PLC programına alındıktan sonra TeSys™ island verilerine erişmek için işlev bloğu parametrelerinin oluşturulması gerekir.

İlgili işlev bloğu, PLC projesinde her bir avatar türünü kontrol eder. Ayrıca tüm avatarlar için ortak arayüzle ek bilgilere (enerji ya da tanılama verileri) erişmek için işlev blokları bulunmaktadır. Üçüncü bir işlev blokları grubu, Sistem Avatarı işlevlerine erişim sağlar.

Kütüphane işlev bloğu parametreleri ve bunların kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler için İşlev Bloğu Kütüphanesi bölümüne bakın.

NOT: 2.2.0 sürümünden başlayarak işlev bloğu kütüphanesinde aynı zamanda işlev bloğunun kullandığı yaygın sabitleri (örneğin yaygın hata ve durum kodları) tanımlayan bir global veri bloğunun ana kopyaları da yer alır. İşlev bloklarının çalışması için bu veri bloğunu projeye kopyalamanız gerekir. Daha fazla bilgi için İşlev Bloğu Kütüphanesi bölümüne bakın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?