DOCA0272TR-00

Veri Türleri

Genel olarak işlev bloğu arayüzlerinde TIA Portal için TeSys™ işlev bloğu kütüphanesi, Siemens TIA Portal tarafından sağlanan standart basit veri türlerini (IEC 61131-3 tarafından tanımlandığı gibi) kullanır. Her bir veri türü, TeSys™ island’daki verilerin temsiline ve bit boyutuna en iyi uyumu sağlayacak şekilde seçilmiştir. Zaman etiketleri, Siemens TIA Portal’ın “DTL” karmaşık veri türü kullanılarak gösterilir.

Veri alışverişinin parametrelendirilmesi için, gerekli durumlarda işlev bloğu girişleri olarak “Variant” (döngüsel giriş verileri) ve “HW_IO” (döngüsel olmayan veriler) olmak üzere iki özel veri türü kullanılır (ayrıca bkz. Veri Erişimi).

Siemens TIA Portal veri türlerinin kullanımı, veri aralıkları, bit boyutları ve dönüştürme işlevleri hakkında daha fazla bilgi için Siemens TIA Portal Bilgi Sistemi’ne bakın.

İşlev blokları bazı amaçlar için Siemens TIA Portal’da Kullanıcı Tanımlı Türleri (UDT’ler) kullanırlar. Bkz. UDT’ler.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?