DOCA0272TR-00

İşlev Blokları

Bundan sonraki bölümlerde kütüphanedeki her işlev bloğunun arayüzleri, bunların işlevleri ve kullanım amaçları tanımlanmaktadır. İşlev bloklarının her arayüz değişkeni için adlar, veri türleri ve açıklamanın yanı sıra aşağıdaki kategorilerin biri belirtilir:

Kategoriler

Kategori

Anlam

İşlev bloğu kontrolü

İşlev bloğunun çalıştırılmasını (örneğin döngüsel olmayan iletişimi tetikleme) kontrol etmek için giriş değişkeni

İşlev bloğu durumu

İşlev bloğu çalışmasının durumu hakkında bilgi veren çıkış değişkeni.

İletişim parametresi

Döngüsel olan ya da döngüsel olmayan veri erişimini parametrelendirmek için kullanılan giriş ya da input/output değişkeni.

Döngüsel veri

TeSys™ island’a gelen ya da buradan giden döngüsel iletişimlerle transfer edilen verilerin bir parçası olan giriş ya da çıkış değişkeni.

Döngüsel olmayan veri

TeSys™ island’a gelen ya da buradan giden döngüsel olmayan iletişimlerle transfer edilen verilerin bir parçası olan giriş ya da çıkış değişkeni.

Ayrıca bölümlerde işlev bloklarının her biri için ConsTeSysisland’dan (bkz. ConstTeSysIsland Veri Bloğu) hangi değerlerin (ör. hangi ortak hata ya da durum kodları) kullanıldığını verilmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?