UDT_SystemDiag
SystemDiag UDT, sistemin döngüsel olmayan tanılama verilerinin aktarılması için kullanılır. PROFINET IO ve PROFIBUS DP SystemDiag avatar işlev bloklarının arayüzleri, parametre olarak bu UDT’yi içerir.
Öğeler
Öğe |
Veri Türü |
Açıklama |
---|---|---|
CntErrComm |
UINT |
Haberleşme bağlantısı (fieldbus) iletişimi için tespit edilen hata sayısı. |
CntAllAlarms |
UINT |
Sistem için tespit edilen alarm sayısı. |
CntSystemEvt |
UINT |
Sistem için tespit edilen küçük olay sayısı. |
EvtRecReg1 |
STRUCT |
Tespit edilen küçük olay ile ilgili bilgi – kayıt 1. Bkz. Struct EvtRecRegX. |
EvtRecReg2 |
STRUCT |
Tespit edilen küçük olay ile ilgili bilgi – kayıt 2. Bkz. Struct EvtRecRegX. |
EvtRecReg3 |
STRUCT |
Tespit edilen küçük olay ile ilgili bilgi – kayıt 3. Bkz. Struct EvtRecRegX. |
EvtRecReg4 |
STRUCT |
Tespit edilen küçük olay ile ilgili bilgi – kayıt 4. Bkz. Struct EvtRecRegX |
EvtRecReg5 |
STRUCT |
Tespit edilen küçük olay ile ilgili bilgi – kayıt 5. Bkz. Struct EvtRecRegX. |
SILStopMsgGrp1 |
STRUCT |
SIL grubu 1 için SIL Durdurma 0* durumu. Bkz. Struct SILStopMsgX. |
SILStopMsgGrp2 |
STRUCT |
SIL grup 2 için SIL Durdurma 0 durumu. Bkz. Struct SILStopMsgX. |
SILStopMsgGrp3 |
STRUCT |
SIL grup 3 için SIL Durdurma 0 durumu. Bkz. Struct SILStopMsgX. |
SILStopMsgGrp4 |
STRUCT |
SIL grup 4 için SIL Durdurma 0 durumu. Bkz. Struct SILStopMsgX. |
SILStopMsgGrp5 |
STRUCT |
SIL grup 5 için SIL Durdurma 0 durumu. Bkz. Struct SILStopMsgX. |
SILStopMsgGrp6 |
STRUCT |
SIL grup 6 için SIL Durdurma 0 durumu. Bkz. Struct SILStopMsgX. |
SILStopMsgGrp7 |
STRUCT |
SIL grup 7 için SIL Durdurma 0 durumu. Bkz. Struct SILStopMsgX. |
SILStopMsgGrp8 |
STRUCT |
SIL grup 8 için SIL Durdurma 0 durumu. Bkz. Struct SILStopMsgX. |
SILStopMsgGrp9 |
STRUCT |
SIL grup 9 için SIL Durdurma 0 durumu. Bkz. Struct SILStopMsgX. |
SILStopMsgGrp10 |
STRUCT |
SIL grup 10 için SIL Durdurma 0 durumu. Bkz. Struct SILStopMsgX. |
Struct EvtRecRegX
Öğe |
Veri Türü |
Açıklama |
---|---|---|
DTL |
DTL |
TIA zaman etiketi biçimi |
FFFF |
WORD |
Tespit edilen küçük olay belirteci. 0000: Tespit Edilen Küçük Olay Yok. 0001: Island’da modül yok. 0002: Island’da tespit edilen fiziksel aygıtların sayısı izin verilen limiti aşıyor. 0003: Modüller eşleşmiyor. 0004: Island kontrol güç kaynağı voltaj dalgalanması. |
Struct SILStopMsgX
Öğe |
Veri Türü |
Açıklama |
---|---|---|
SILGrpNotInSysConf |
BOOL |
SIL Grubu, sistem konfigürasyonunda mevcut değil |
Rezerve |
BOOL |
SIL Grubu Avatar Aygıtı olayından etkilendi |
SILCmdRecSILStarterNotOpen |
BOOL |
SIL Grubu durdurma komutu alındı; SIL starterler henüz açık değil |
SILCmdOkSILStarterOpened |
BOOL |
SIL Grubu durdurma komutu başarıyla verildi; tüm SIL starterleri açık |
SILCmdTo1Terminal |
BOOL |
SIL Grubu durdurma komutu, yalnızca 1 SIL arayüzü modülü (SIM) giriş kanalına verildi (jumper ya da SIM girişi kablolaması bir soruna neden oluyor) ancak SIL starterleri başarıyla açıldı |
NormalOperation |
BOOL |
Normal çalışma, SIL starterleri açılabilir ya da kapanabilir |
<Rezerve> |
BOOL |
Bayt doldurucu |
<Rezerve> |
BOOL |
Bayt doldurucu |