DOCA0272TR-00

Avatar Kontrolü İşlev Blokları

TIA Portal için TeSys™ island işlev bloğu kütüphanesi, her avatar türü (Aygıt, Yük ya da Uygulama) için “DP_Avatar” ya da “PN_Avatar” klasörlerinde özel bir kontrol işlev bloğu sağlar. Bu işlev blokları, ilgili avatarların işlevlerini kontrol etmek ve avatar hakkında durum bilgileri almak için kullanılabilir. Bir TeSys™ island’daki bir avatarın her kopyasının -PLC programından kontrol edilecekse- PLC programında kendi ilgili avatar kontrolü işlev bloğu kopyasının bulunması gerekir.

Avatar Kontrolü işlev blokları, sundukları işlevselliğe ve avatarın sağladığı verilere bağlı olarak döngüsel giriş ve çıkış verilerinin yanı sıra döngüsel olmayan okuma isteklerini bir arada kullanır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?