DOCA0272TR-00

Sistem Avatarı İşlev Blokları

Sistem avatarı, bütün island'ı bir sistem olarak temsil eder. Sistem avatarı, ağ konfigürasyonunun ayarlanmasını sağlar ve island seviyesi verileri işler. Bu kategorideki işlev blokları, Sistem avatarının yanı sıra Tanılama, Enerji ve Varlık Yönetimi avatarlarının çeşitli işlevlerine erişim sağlar. Bu kategorideki işlev blokları, sırasıyla kütüphanenin “DP_System” (PROFIBUS DP) ve “PN_System” (PROFINET IO) klasörlerinde bulunmaktadır.

Sistem avatarı işlev blokları, her bir işlev bloğunun işlevselliğine bağlı olarak döngüsel giriş ve çıkış verilerinin yanı sıra döngüsel olmayan okuma ve yazma isteklerini bir arada kullanır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?