DOCA0272TR-00

TIA Portal’da Mevcut Bir TeSys™ island Konfigürasyonunu Güncelleme

TIA Portal’da mevcut bir TeSys™ island konfigürasyonunu, yeni avatarlar ya da avatar konumu değişiklikleri ile güncellemek gerekiyorsa, TIA Portal’a güncellenmiş bir AML dosyası içeri aktarmanız ve bunu yeniden yapılandırmanız gerekmektedir. Siemens® TIA Portal’da daha önce belirlenmiş olan I ve Q adresleri gibi verileri korumak için, doğrudan SoMove™’dan yeni bir AML dosyasını dışa aktarmak yerine, bir AML dosyası birleştirme işlevini kullanabilirsiniz.

Bu işlem, içe aktarma sonrası TIA Portal’da zaten yapılmış olabilecek konfigürasyonlardan bazılarını geri döndürebilir. Dolayısıyla, yeniden içe aktarma sonrası TIA Portal’da o island için yapılandırılan tüm parametreleri yeniden onaylamanız önerilir.

NOT: SoMove™ yazılımında yapılan konfigürasyon değişikliklerinin hepsi, TIA Portal projesinin güncellenmesini gerektirmez. Bir güncelleme gerekmesinin ana nedeni, PLC’yi de etkileyebilecek parametrelerin değişmesi (yani haberleşme adresleri) ya da TeSys island topolojisinin değişmesidir (yeni ya da değişen avatarlar ya da aygıtlar).

Siemens TIA Portal’ında TeSys island konfigürasyonunu güncellemek için bu adımları uygulayın:

  1. Siemens TIA Portal’da, SoMove™ yazılımında konfigürasyonu güncellenen TeSys™ island’ı içeren projeyi açın.

  2. Proje ağacında TeSys island’ı bulun ve sağ tıklayın. İçerik menüsünden Export CAx data...’yı (CAx verilerini dışa aktar...) seçin.

    CAx Verilerini Dışa Aktarma

  3. Dosyaya bir ad verin, dosyanın kaydedileceği konumu belirleyin ve Save’e (Kaydet) tıklayın. Siemens TIA Portal, seçilen TeSys™ island’ın geçerli konfigürasyonunu bu dosyaya aktarır.

  4. SoMove™ yazılımına geçin ve güncellenen TeSys island konfigürasyonunu içeren SoMove projesini açın.

  5. Aygıt menüsünden Export → AML File Format’ı (Dışa Aktar → AML Dosya Biçimi) seçin.

  6. Bu yapılandırmayı mevcut bir AML ile birleştir seçeneğini işaretleyin ve Dışa Aktar’ı tıklatın.

    AML Dosyası Birleştirme

  7. TIA Portal’dan dışa aktardığınız dosyayı seçin ve Open’a (Aç) tıklayın. SoMove™ yazılımı AML dosyasını tarar ve AML dosyasında değiştirilmekte olan aygıtı tespit eder.

  8. Uygun aygıtı seçin ve Update’e (Güncelle) tıklayın. SoMove™ yazılımı, değişiklikleri seçilen AML dosyasına entegre eder ve dosyayı kaydeder.

  9. Siemens TIA Portal’da Import CAx data...'yı (CAx verilerini içe aktar) seçin.

    CAx Verilerini İçe Aktarma

  10. Güncellenen AML dosyasına çift tıklayın ve açın.

  11. AML dosyalarını mevcut aygıtlar içeren bir projeye aktarıyorsanız TIA Portal, aygıtları içe aktarmadan önce bir çakışma mesajı (aşağıda gösterilen mesaj gibi) gösterecektir.

    TeSys™ island konfigürasyonunu güncellerken, tek TeSys™ island dosyasının dışa aktarılmış olması koşuluyla, SoMove™ projesindeki aygıtları doğrudan değiştirebilirsiniz (daha fazla bilgi için aşağıdaki notlara bakın). Ancak değiştirilen aygıtı TIA Portal’da ayrı bir klasöre aktarmanız ve projeye aktarmadan önce güncellenen aygıtın bilgilerini doğrulamanız önerilir. Güncellemeyi doğruladıktan sonra OK’e (Tamam) tıklayın. Siemens TIA Portal, güncellenen konfigürasyonu projeye aktarmaya başlayacaktır.

    CAx İçe Aktarma Çakışması

NOT:
  • Siemens TIA Portal, TIA Portal projesinin tüm aygıtları da içeren komple donanım konfigürasyonunu dışa aktarma seçeneği de sunar (Tools → Export CAx data... (Araçlar→ CAx verilerini dışa aktar...)). Ancak TAI Portal AML içe aktarma işlevinin sınırlamaları nedeniyle bir PLC içeren bir dosyanın yeniden içe aktarılması ve tüm aygıtları doğrudan değiştirilmesi, PLC programının kaybolmasına neden olacaktır.

    Projeyi dışa aktarmak için tümünü dışa aktarma işlevini kullanmayı seçerseniz, AML dosyasını yeniden TIA Portal’a entegre ederken dikkatli olmalısınız. Güncellenen sürümleri mevcut aygıtlarla birlikte içe aktarmanız, daha sonra korumak istediğiniz aygıtları kendiniz belirlemeniz önerilmektedir. İşiniz bittiğinde TeSys™ island’ın konfigürasyonu için gereken tüm aygıtları koruyun ve değişiklikleri içe aktarın.

  • SoMove™ yazılımı, TIA Portal AML dosyasından TeSys™ island ile ilgili olabildiğince çok bilgiyi korur. Ancak SoMove™ projesinin içerikleri, TIA Portal’daki değişikliklere göre önceliklidir.

    Bunlara örnek olarak, avatarlar gibi çeşitli elemanların adları, haberleşme adresi ayarları ve island topolojisi gösterilebilir. Bu elemanları SoMove’da korumanız ve TIA Portal’ı buna göre güncellemeniz önerilir. Daha fazla bilgi için 8536IB1907 belge numaralı TeSys™ island DTM Çevrimiçi Yardım Kılavuzu’na bakın.

  • Siemens® TIA Portal’da otomatik olarak oluşturulan PROFINET adını, TeSys™ island’ı bir Haberleşme Aygıtı Olarak Konfigürasyonu konusunda açıklandığı gibi TeSys™ island’ın PROFINET adıyla değiştirdiyseniz, TIA Portal bunu dışa aktarılan AML dosyasına yansıtmayacaktır. Güncellenen AML dosyası yeniden içe aktarıldıktan sonra adın TeSys™ island’ın PROFINET adıyla aynı olduğundan emin olmanız gerekir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?