DOCA0272TR-00

Yeni Bir PLC Ekleme

Projenize yeni bir PLC eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Mevcut bir projeyi açın.

  2. Add new device’a (Yeni cihaz ekle) tıklayın. Controllers'a (Kontrol Cihazları) tıklayın, PLC’nize gidin ve OK’i (Tamam) seçin.

    Yeni Cihaz Ekleme

  3. Topoloji görünümünde yeni PLC görünür. TeSys™ island aygıtını görüntülemek ve atamak için Network View’i (Ağ Görünümü) seçin.

    Ağ Görünümü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?