DOCA0272TR-00

PLC gereksinimleri

TIA Portal için TeSys™ island işlev bloğu kütüphanesindeki işlev bloklarının çalışması için PLC’de belirli Genişletilmiş Talimatların bulunması gerekmektedir. Gereken talimatlar ve bu talimatların kütüphanenin test edilmesinde kullanılan sürümleri aşağıda verilmektedir:

  • IO2MOD V1.1

  • DPRD_DAT V1.0

  • LOG2GEO V1.2

  • RDREC V1.0

  • WRREC V1.1

Bu belgenin yazılması sırasında bu talimatların tümü yalnızca tüm bellenim sürümü V4.1 ve üzeri olan Siemens SIMATIC S7-1200 PLC ya da bellenim sürümü V1.0 ve üzeri olan SIMATIC S7-1500 PLC’de mevcuttur.

Yukarıda verilen talimatların mevcudiyeti ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Siemens TIA Portal Bilgi Sistemi’ne ve Siemens tarafından sağlanan diğer Üçüncü Parti Belgeleri’ne bakın.

NOT: RDREC ve WRREC talimatları üzerinden döngüsel olmayan iletişim kaynakları, Siemens PLC’lerde sınırlıdır. Dolayısıyla kütüphanedeki döngüsel olmayan iletişim kullanan tüm işlev blokları, gerektiğinde döngüsel olmayan iletişimi engellemek için bir kilitleme girişi sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. Döngüsel Olmayan Veri.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?