DOCA0272TR-00

İşlev Bloğu Kütüphanesi

TIA Portal için TeSys™ island IEC 61131-3 işlev bloğu kütüphanesi, PROFINET IO ve PROFIBUS DP için Siemens SIMATIC PLC’lerin haberleşme sistemi arayüzü üzerinden TeSys™ island ile etkileşim kuran işlev blokları sağlamaktadır. Verilere erişmek için island tarafından verilerin sağlanma şekline göre hem döngüsel hem de döngüsel olmayan iletişim kullanılır. İşlev bloklarının kendileri, yalnızca PLC programı ile TeSys™ island arasındaki bilgilerin değiştirilmeden iletilmesini sağlayan bir aracı olarak davranır. Avatarların kontrol mantığının uygulanması tamamen island’ın kendisinde bulunur.

Sonraki bölümlerde, TIA Portal’da işlev bloklarını kullanmak için nelerin gerekli olduğu, işlev blokları tarafından hangi veri türlerinin kullanıldığı, hangi işlev bloğu türlerinin bulunduğu ve PLC programından TeSys™ island’ın verilerine nasıl erişilebileceği anlatılmaktadır.

Genel olarak işlev bloğu arayüzü ve işlevselliği PROFINET IO ve PROFIBUS DP için aynıdır. İşlev bloklarının uygulanması, PROFIBUS DP’nin iç mekaniklerinin farklı olması nedeniyle biraz değişiklik göstermektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?