DOCA0272TR-00

İki Hızlı İki Yönlü Motor – SIL Durdurma, W. Cat. 3/4

NOT: IEC 61508 standardına göre Safety Integrity Level (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi). ISO 13849’a göre Kablolama Kategorisi 3 ve Kategori 4.

İşlev bloğu profili

İşlev bloğu türü

Avatar Kontrol işlev bloğu.

Veri erişimi türü

Döngüsel (okuma/yazma) ve döngüsel olmayan (okuma).

Kullanım amacı

Yük avatarı “İki Hızlı Motor, İki Yönlü – SIL Durdurma, W. Cat. 3/4 “.

İşlev

İki Hızlı İki Yönlü Motor – SIL Durdurma, W. Cat. 3/4 işlev bloğu Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1*, Kablolama Kategorisi 3 ve Kategori 4 ile iki hızlı bir motoru iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için kullanılır.

Aşağıdaki bölümlerde, bu avatarın PROFINET IO ve PROFIBUS DP işlev bloklarının arayüzü ve parametrelerin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?