DOCA0270KO-01

경보 정의

avatar 에 대해 최대 10개의 예측 경보를 설정할 수 있습니다. 각 예측 경보 정의에는 다음 설정 및 출력이 포함됩니다.

보호 유형

이것은 예측 경보에 지정된 보호 기능 경보입니다. 예측 경보에 사용할 수 있는 보호 기능은 다음과 같습니다.

  • 없음: 이 설정은 예측 경보를 사용 안 함 설정합니다.

  • 열 과부하

  • 전동기 과열

  • 저전류

  • 과전류

  • 접지 전류

  • 전류 위상 불균형

PV 입력 트리거

예측 경보에 최대 3개의 PV 입력 트리거를 할당할 수 있습니다. 각 PV 입력 트리거에 대해 다음 작동 영역을 사용할 수 있습니다.

  • 없음

  • PVInput1: 낮음

  • PVInput1: 정격

  • PVInput1: 높음

  • PVInput2: 낮음

  • PVInput2: 정격

  • PVInput2: 높음

예측 경보 메시지

애플리케이션별 텍스트는 최대 150자까지 예측 경보에 연결할 수 있습니다.

예측 경보는 다음 구성된 PA 설정의 논리적 AND 결과가 True이면 트리거됩니다. 이 예측 경보는 이 PA 설정의 논리적 AND 결과가 False이면 초기화됩니다.

  • PA 보호 기능 트리거

  • PA PV 입력 조건 트리거 1

  • PA PV 입력 조건 트리거 2

  • PA PV 입력 조건 트리거 3

예측 경보는 값이 없음으로 구성된 모든 PA 보호 기능 트리거를 false로 간주합니다. 이를 통해 예측 경보를 사용 안 함하는 메커니즘을 제공합니다. 예측 경보는 값이 없음으로 구성된 PA PV 입력 조건 트리거를 True로 간주합니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?