Definição de alarme
Até dez alarmes preditivos podem ser configurados para o avatar . Cada definição de alarme preditivo inclui as seguintes configurações e saídas:
Tipo de proteção
O alarme de função de proteção atribuído ao alarme preditivo. As seguintes funções de proteção estão disponíveis para os alarmes preditivos:
-
Nenhum: esta configuração desabilita o alarme preditivo.
-
Sobrecarga térmica
-
Superaquecimento do motor
-
Rotor bloqueado
-
Subcorrente
-
Sobrecorrente
-
Corrente de terra
-
Desequilíbrio de corrente de fase
Acionador de entrada de PV
Você pode atribuir até três acionadores de entrada de PV ao alarme preditivo. As regiões de operação a seguir estão disponíveis para cada Acionador de entrada de PV:
-
Nenhum
-
PVInput1: Baixo
-
PVInput1: Nominal
-
PVInput1: Alto
-
PVInput2: Baixo
-
PVInput2: Nominal
-
PVInput2: Alto
Mensagem de alarme preditivo
Até 150 caracteres de texto específico à aplicação podem ser associados ao alarme preditivo.
Os alarmes preditivos são acionados quando o resultado do AND lógico das seguintes configurações do alarme preditivo definido é True. Os alarmes preditivos são reinicializados quando o resultado do AND lógico destas configurações do alarme preditivo é False.
-
Acionador da função de proteção do alarme preditivo
-
Acionador de condição de entrada de PV do alarme preditivo 1
-
Acionador de condição de entrada de PV do alarme preditivo 2
-
Acionador de condição de entrada de PV do alarme preditivo 3
Os alarmes preditivos consideram como False qualquer Acionador da função de proteção do alarme preditivo configurada com um valor Nenhum. Isso oferece um mecanismo para desabilitar o alarme preditivo. Os alarmes preditivos consideram como True qualquer Acionador de condição de entrada de PV do alarme preditivo configurada com um valor Nenhum.