DOCA0270FR-01

Définition des alarmes

Vous pouvez configurer jusqu’à dix alarmes prédictives pour l’avatar . Chaque définition d’alarme prédictive comprend les paramètres et les résultats suivants :

Type de protection

Fonction d’alarme de protection attribuée à l’alarme prédictive. Les fonctions de protection suivantes sont disponibles pour les alarmes prédictives :

  • Aucun : Ce réglage désactive l’alarme prédictive.

  • Surcharge thermique

  • Surchauffe moteur

  • Blocage

  • Sous-intensité

  • Surintensité

  • Courant de terre

  • Déséquilibre de phase de courant

Déclencheur d’entrée PV

Vous pouvez attribuer jusqu’à trois déclencheurs d’entrée PV à l’alarme prédictive. Les régions de fonctionnement suivantes sont disponibles pour chaque déclencheur d’entrée PV :

  • Aucune

  • PVInput1 : Bas

  • PVInput1 : Nominal

  • PVInput1 : Haut

  • PVInput2 : Bas

  • PVInput2 : Nominal

  • PVInput2 : Haut

Message d’alarme prédictive

Vous pouvez associer à l’alarme prédictive jusqu’à 150 caractères de texte spécifique à l’application.

Les alarmes prédictives sont déclenchées lorsque le résultat du AND logique pour l’un des réglages PA configurés suivants est Vrai. Les alarmes prédictives sont réinitialisées lorsque le résultat du AND logique pour ces réglages PA est Faux.

  • Déclencheur de la fonction de protection PA

  • Déclencheur 1 de condition d’entrée PV PA

  • Déclencheur 2 de condition d’entrée PV PA

  • Déclencheur 3 de condition d’entrée PV PA

Les alarmes prédictives considèrent que tout déclencheur de la fonction de protection PA configuré avec une valeur Aucune est Faux. On obtient ainsi un mécanisme permettant de désactiver l’alarme prédictive. Les alarmes prédictives considèrent que tout déclencheur de condition d’entrée PV PA configuré avec une valeur Aucune est Vrai.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?