Alarm Tanımı
avatar için on taneye kadar Tahmini Alarm ayarlanabilir. Her Tahmini Alarm Tanımı, aşağıdaki ayarları ve çıkışları içerir:
Koruma Türü
Bu, Tahmini Alarma atanan koruma işlevi alarmıdır. Tahmini Alarmlar için aşağıdaki koruma işlevleri bulunmaktadır:
-
Yok: Bu ayar Tahmini Alarmı devre dışı bırakır.
-
Termik Aşırı Yük
-
Motor Aşırı Isınması
-
Sıkışma
-
Düşük akım
-
Aşırı akım
-
Topraklama Akımı
-
Geçerli Faz Dengesizliği
PV Girişi Tetiği
Tahmini Alarma üç taneye kadar PV Girişi Tetiği atanabilir. Her PV Girişi Tetiği için aşağıdaki çalışma bölgeleri mevcuttur:
-
Hiçbiri
-
PVInput1: Düşük
-
PVInput1: Nominal
-
PVInput1: Yüksek
-
PVInput2: Düşük
-
PVInput2: Nominal
-
PVInput2: Yüksek
Tahmini Alarm Mesajı
Tahmini Alarmla 150 karaktere kadar uygulamaya özgü metin ilişkilendirilebilir.
Tahmini Alarmlar, aşağıdaki konfigüre edilen PA ayarlarının mantıksal VE sonucu Doğru olduğunda tetiklenir. Tahmini Alarmlar bu PA ayarlarının mantıksal VE sonucu Yanlış olduğunda sıfırlanır.
-
PA Koruma İşlevi Tetiği
-
PA PV Giriş Koşulu Tetiği 1
-
PA PV Giriş Koşulu Tetiği 2
-
PA PV Giriş Koşulu Tetiği 3
Tahmini Alarmlar, Yok değeri konfigüre edilmiş tüm PA Koruma İşlevi Tetiklerini Yanlış olarak kabul eder. Bu, Tahmini Alarmı devre dışı bırakma için bir yöntem sağlar. Tahmini Alarmlar, Yok değeri konfigüre edilmiş tüm PA Giriş Koşulu Tetiklerini Doğru olarak kabul eder.