DOCA0270KO-01

구성 도구

TeSys island 는 작동 및 유지보수 도구(OMT) 및 TeSys island DTM의 최신 버전을 사용하여 설정할 수 있습니다.

TeSys island 의 초기 프로젝트 파일은 TeSys island 구성 도구를 사용하여 생성할 수 있습니다. 이 프로젝트 파일은 TeSys island DTM로 가져와야 합니다. 여기에는 TeSys island 토폴로지와 TeSys island 에 대해 선택된 TeSys Avatars가 포함됩니다. 프로젝트 파일을 아직 만들지 않은 경우 SoMove 소프트웨어를 사용하여 오프라인 모드에서 TeSys island 프로젝트 파일을 만들 수 있습니다.

TeSys island 구성 및 매개 변수 선택이 완료되었으면 SoMove 소프트웨어를 사용하여 전체 TeSys island 의 설정을 관리하는 버스 커플러로 프로젝트 파일을 로드할 수 있습니다.

TeSys island 가 초기화되었으면 주 전원공급장치를 적용하고 avatar 로직을 테스트하는 강제 모드를 사용하기 전, 디지털 도구를 사용해 테스트 모드로 전환하여 전력 장치가 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?