DOCA0270DE-01

Konfigurationstools

Das TeSys island kann mit dem OMT (Betriebs- und Wartungs-Tool) und dem neuesten TeSys island DTM eingerichtet werden.

Die erste Projektdatei für das TeSys island kann mit dem TeSys island -Konfigurator-Tool generiert werden. Diese Projektdatei muss in den TeSys island DTM importiert werden. Sie enthält die TeSys island -Topologie und die für das TeSys island ausgewählten TeSys Avatars. Wenn die Projektdatei noch nicht erstellt wurde, kann die SoMove-Software verwendet werden, um die TeSys island -Projektdatei im Offline-Modus zu erstellen.

Sobald die TeSys island -Konfiguration und die Parameterauswahl abgeschlossen sind, kann die Projektdatei mithilfe der SoMove-Software auf den Buskoppler heruntergeladen werden, der die Einstellungen für das ganze TeSys island verwaltet.

Nach der Initialisierung des TeSys island können Sie mit den digitalen Tools in den Testmodus wechseln, um zu überprüfen, ob die Leistungsgeräte ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie den Netzstrom anschließen. Im Forcierungsmodus können Sie die avatar -Logik testen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?