DOCA0270PTBR-01

Ferramentas de configuração

O TeSys island pode ser configurado usando a Ferramenta de operação e manutenção (OMT) e o DTM mais recente do TeSys island DTM.

O arquivo de projeto inicial da TeSys island pode ser gerado usando a ferramenta TeSys island Configurator. Esse arquivo de projeto deve ser importado para o DTM do TeSys island DTM. Ele inclui a topologia da TeSys island e os TeSys Avatars selecionados para a TeSys island . Se o arquivo de projeto ainda não tiver sido criado, o software SoMove™ poderá ser usado para criar o arquivo de projeto da TeSys island no modo off-line.

Ao concluir a configuração da TeSys island e a seleção de parâmetros, o software SoMove poderá ser usado para carregar o arquivo de projeto na interface de rede, que gerencia as configurações de toda a TeSys island .

Depois da inicialização da TeSys island , usando as ferramentas digitais, você poderá entrar no modo de teste para verificar se os dispositivos de potência estão funcionando adequadamente antes de aplicar o fornecimento da rede elétrica e usar o modo forçado para testar a lógica do avatar .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?