DOCA0270ZH-01

配置工具

可以使用操作和维护工具 (OMT) 以及最新的 TeSys island DTM 来设置 TeSys island

可以使用 TeSys island 工具生成 TeSys island 的初始项目文件。必须将此项目文件导入 TeSys island DTM。它包括 TeSys island 拓扑结构和为 TeSys island 选择的 TeSys Avatars。如果尚未创建项目文件,则可以使用 SoMov 软件在离线模式下创建 TeSys island 项目文件。

完成 TeSys island 的配置和参数选择后,可以使用 SoMove 软件将项目文件加载到总线耦合器上,该耦合器管理整个 TeSys island 的设置。

完成 TeSys island 初始化后,您可以使用数字工具进入测试模式,以验证电源设备在应用主电源和使用强制模式测试 avatar 逻辑之前是否正常工作。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?