DOCA0270TR-01

Güç Cihazları

TeSys island iki tür güç cihazı sunmaktadır:

  • Bir kontaktör içeren ve TeSys avatar'ın bir parçası olarak aşağıdaki işlevleri sağlayan standart ve SIL* starterler:

    • Yük kontrol yönetimi

    • Elektrikli koruma işlevleri

    • Dijital varlık yönetimi

  • Güç arayüzü modülleri (PIM) akımı görüntüler, ancak yük kontrolü sağlamaz. Yük kontrolü, solid-state relay ya da soft starter gibi sonrasında yer alan bir harici güç cihazı tarafından sağlanmalıdır.

Güç cihazları içeren Avatars, TeSys island 'da voltaj arayüzü modülü (VIM) takılı olduğunda yük seviyesi enerji izlemesi sağlayabilir.

SIL starterler SIL arayüzü modülü (SIM) ile birlikte, onaylı Durdurma Kategorisi 0 ve Durdurma Kategorisi 1 işlevlerini sağlayabilir. *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?