DOCA0270DE-01

Leistungsgeräte

TeSys island bietet zwei Leistungsgerätetypen:

  • Standard- und SIL*-Starter mit einem Schütz, die die folgenden Funktionen als Teil eines TeSys avatars bieten:

    • Lastüberwachungsmanagement

    • Elektrische Schutzfunktionen

    • Digital-Asset-Management

  • Leistungsschnittstellenmodule, die den Strom überwachen, jedoch keine Lastüberwachung bieten. Die Lastüberwachung muss von einem nachgeschalteten externen Leistungsgerät wie einem Halbleiterrelais oder Softstarter durchgeführt werden.

Avatars mit Leistungsgeräten können die Laststufenenergie-Überwachung bereitstellen, wenn ein Spannungsschnittstellenmodul (VIM) im TeSys island installiert ist.

Mit einem SIL-Schnittstellenmodul (SIM) kombinierte SIL-Starter können die Funktionen der zertifizierten Stoppkategorie 0 und Stoppkategorie 1 erzielen. *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?