DOCA0270ZH-01

电源设备

TeSys island 提供两种类型的电源设备:

  • 包括接触器的标准和 SIL* 起动器,并提供以下功能作为 TeSys avatar 的一部分:

    • 负载控制管理

    • 电气保护功能

    • 数字资产管理

  • 电源接口模块,用于监测电流但不提供负载控制。负载控制必须由下游外部电源设备提供,如固态继电器或软起动器。

包含电源设备的 Avatars 可以在 TeSys island 上安装电压接口模块 (VIM) 时提供负载级电能监测。

SIL 起动器与 SIL 接口模块 (SIM) 组合可以实现认证的停止类别 0 和停止类别 1 功能。*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?