DOCA0270PTBR-01

Dispositivos de potência

O TeSys island oferece dois tipos de dispositivo de potência:

  • Partidas convencionais e SIL*, que incluem um contator e fornecem a seguinte funcionalidade como parte de um TeSys avatar:

    • Gerenciamento de controle de carga

    • Funções de proteção elétrica

    • Gerenciamento de ativos digitais

  • Módulos de interface de potência que monitoram a corrente, mas não fornecem controle de carga. O controle de carga deve ser realizado por um dispositivo de potência externo a jusante, como um relé de estado sólido ou partida suave.

Os Avatars que incluem dispositivos de potência podem fornecer o monitoramento de energia no nível da carga quando um módulo de interface de tensão (VIM) está instalado na TeSys island .

As partidas SIL, em combinação com um módulo de interface SIL (SIM), estão aptas para aplicações certificadas de Categoria de parada 0 e 1. *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?