DOCA0270KO-01

전력 장치

TeSys island 는 두 가지 유형의 전력 장치를 제공합니다.

  • 표준 및 SIL* 스타터로, 여기에는 접촉기를 비롯해 TeSys avatar의 다음과 같은 기능을 제공합니다.

    • 부하 제어 관리

    • 전기 보호 기능

    • 디지털 자산 관리

  • 전류를 모니터링하지만 부하 제어를 제공하지 않는 전원 인터페이스 모듈. 부하 제어는 솔리드 스테이트 계전기 또는 소프트 스타터와 같은 다운스트림 외부 전력 장치에서 제공해야 합니다.

전력 장치를 포함하는 Avatars는 전압 인터페이스 모듈(VIM)이 TeSys island 에 설치된 경우 부하 수준 에너지 모니터링을 제공할 수 있습니다.

SIL 인터페이스 모듈(SIM)과 결합된 SIL 스타터는 인증된 중지 카테고리 0 및 중지 카테고리 1 기능을 수행할 수 있습니다. *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?