Démarreurs standard
Les démarreurs standard assurent les fonctions de contrôle de la charge, de protection électrique et thermique et de gestion numérique des équipements.
Les démarreurs assurent les fonctions principales suivantes :
-
Commande On/Off de l’alimentation pour les charges (triphasées ou monophasées)
-
Mesure des données électriques relatives à la charge
-
Contrôle énergétique lorsqu’un module d’interface de tension est installé sur l’îlot TeSys island
-
Tests fonctionnels et simulation
-
Enregistrement et comptage des événements
Plusieurs démarreurs peuvent être nécessaires pour une seule fonction d’TeSys avatar. Par exemple, un avatar moteur à deux directions comprend deux démarreurs standard.
Les démarreurs standard sont raccordés comme suit :
-
En amont d’un disjoncteur
-
En aval de la charge (triphasée ou monophasée)
Les démarreurs communiquent avec le coupleur de bus en envoyant des données de fonctionnement et en recevant des commandes.
Valeurs nominales des démarreurs standard
Puissance nominale |
Ampérage |
Référence |
|
---|---|---|---|
kW |
hp |
||
4 |
5 |
0,18—9 |
TPRST009 |
11 |
15 |
0,5—25 |
TPRST025 |
18.5 |
20 |
0,76—38 |
TPRST038 |
30 |
40 |
3,25—65 |
TPRST065 |
37 |
40 |
4—80 |
TPRST080 |