표준 스타터
표준 스타터는 부하 제어, 전기 및 열 보호 기능, 디지털 자산 관리를 제공합니다.
스타터는 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다.
-
부하에 대한 전원 제어 켜기/끄기(3상 또는 단상)
-
부하와 관련된 전기 데이터 측정
-
TeSys island 에 전압 인터페이스 모듈이 설치될 때의 에너지 모니터링
-
기능 테스트 및 시뮬레이션
-
이벤트 로깅 및 카운터
여러 개의 스타터는 단일 TeSys avatar 기능에 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 전동기 2방향 아바타에는 두 개의 표준 스타터가 포함되어 있습니다.
표준 스타터가 연결되었습니다.
-
회로 차단기로 업스트림
-
부하로 다운스트림(3상 또는 단상)
스타터는 버스 커플러와 통신하여 운영 데이터를 보내고 명령을 수신합니다.
표준 스타터 용량
|
전력 용량 |
암페어 |
참조 |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0.18-9 |
TPRST009 |
|
11 |
15 |
0.5-25 |
TPRST025 |
|
18.5 |
20 |
0.76-38 |
TPRST038 |
|
30 |
40 |
3.25-65 |
TPRST065 |
|
37 |
40 |
4-80 |
TPRST080 |