DOCA0270TR-01

Standart Starterler

Standart starterler, yük kontrolü, elektriksel ve termik koruma işlevleri ve dijital varlık yönetimi sağlar.

Starterler aşağıdaki ana işlevleri sağlar:

  • Yükler için Açık/Kapalı güç kontrolü (üç faz ya da tek faz)

  • Yükle ilgili elektriksel veri ölçümü

  • TeSys island ’da bir voltaj arayüzü modülü (VIM) takılı olduğunda enerji izleme

  • İşlevsel test ve simülasyon

  • Olay kayıtları ve sayaçları

Tek TeSys avatar işlevi için birden fazla starter gerekiyor olabilir. Örneğin iki yönlü bir motor avatarında iki standart starter bulunur.

Standart starterler aşağıdaki şekilde bağlıdır:

  • Bir devre kesiciye yukarı akış şeklinde

  • Yüke aşağı akış şeklinde (üç fazlı ya da tek fazlı)

Starterler, haberleşme modülü ile iletişim kurarak çalışma verilerini gönderir ve komutları alır.

Standart Starter Değerleri

Güç Değerleri

Amper

Model

kW

hp

4

5

0,18-9

TPRST009

11

15

0,5-25

TPRST025

18,5

20

0,76-38

TPRST038

30

40

3,25-65

TPRST065

37

40

4-80

TPRST080

Standart Starter Özellikleri

Yassı kablo (soldaki modüle bağlantı için)

İsim etiketi

LED durum göstergeleri

Mobil köprü

Yukarı akış güç bağlantıları

Aşağı akış güç bağlantıları

QR kodu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?