DOCA0355EN-01

Temporizador antirretroceso

En la tabla se muestra el temporizador antirretroceso para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0EDA

3803

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

Ajuste de funciones

0x0EDB

3804

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo

0x0EDC

3805

2

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.