DOCA0355IT-01

Timer Anti–Backspin

La tabella elenca il timer anti–backspin per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0EDA

3803

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Impostazione della funzione

0x0EDB

3804

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo

0x0EDC

3805

2

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.