DOCA0355IT-01

Eccessiva protezione dell'ora di avvio

La tabella elenca le protezioni per i tempi di avvio per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0EA6

3751

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Impostazione della funzione

0x0EA7

3752

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

100

S

Ritardo

0x0EA8

3753

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione
  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

0x0EA9

3754

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

0x0EAA

3755

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%IFLC

UINT16

80–300
(incrementi di 1)

100

S

Soglia di esecuzione

0x0EAB–0x0EAC

3756–3757

1

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.